This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1420:THVD1420DRLR 焊接问题

Guru**** 2928560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1598351/thvd1420-thvd1420drlr-soldering-issue

部件号: THVD1420

您好:

THVD1420DRLR 芯片存在引脚虚拟焊接问题、如下图所示。 焊料会在芯片引脚的末端累积、因此无法焊接的引脚末端的横截面存在问题。
观察芯片体、发现以下问题:
1、引脚末端的横截面积显示裸露的铜(无镀锡),且有斜角阶。
2.针脚末端有明显的冲压标记,导致针脚底部不是共面的。
3、树脂封装高于针脚(不同侧),导致针脚在印刷电路板表面不平整,形成缝隙。
4.与其他 QFN 封装芯片相比,有显著的差异。 芯片引脚和树脂封装是共面的、引脚可以与 PCB 表面平坦、因此焊接不会有问题。
请帮助分析问题并提供解决方案。

 

image_1765807851051.jpg62445c07-a46d-4c5b-8331-00ce86bae4db.jpgimage_1765807855331.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    感谢您就此问题提出建议。

    您能否提供与此卷带关联的 PO 编号、生产日期代码和批次代码? 仔细检查一下、这些是直接来自 Arrow 的源、对吧?

    您能为我们将这些图片翻译成英语吗? 否则、我建议发帖在我们的中国论坛上: https://e2echina.ti.com/ 

    此致、

    Ethan