This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9546A:我可以有一些问题..?

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9546A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1598551/pca9546a-may-i-have-some-question-regarding

部件号: PCA9546A

尊敬的先生:

我是否可以对 PCA9546A RESET 引脚推荐用于 SMRST_N 的实现有一些疑问?

(如随附的信息。)

如果不推荐 用于 SMRST_N 的 PCA9546A 复位引脚、 是否有任何其他建议或推荐用于 SMRST_N 的 IC 实现?

SMRST_N.JPG

 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    附加了更多信息、如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    PCA9546A 是一款基于 I2C 协议设计的 I2C 多路复用器。  
     SMRST_N 似乎 是 I3C 协议的一部分。

    I3C 向后兼容 I2C、因此 PCA9546A 应该能够 通过其复位引脚支持 SMRST_N 的实现。  

    谢谢、

    NIR