This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32E:当晶圆厂 (DLN) 替换为晶圆厂 (RFAB) 时、波形会失真。

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1597648/am26lv32e-when-fab-dln-is-replaced-with-fab-rfab-the-waveform-becomes-distorted

器件型号: AM26LV32E

大家好!

即使外围电路没有改变、只是将现有的晶圆厂 (DLN) 替换为晶圆厂 (RFAB) 即可使波形失真。

发送等效电路、传播延迟和示波器波形。

image.png

 

左侧:DLN、右侧:RFAB
CH1:IN+
通道 2:IN-
CH3:A(线路接收器同相输入)
Ch4:B(线路接收器反相输入)

image.png

如果信号延迟是一个问题、我认为这与电容分量的变化有关。

CPD 功率耗散电容为单通道 150 pF(典型值)。

image.png
1) 流程前后的 CPD 是否有任何差异? 有多大差异?
2) 测量 Vcc-A/B-GND 之间的电阻值时、结果不同、如下所示。

编号 指南
应用
电阻值
DLN RFAB
1. VCC-A 222k 130k
2. B-GND 222k 130k
3. A-GND 888k 141k
4. VCC-B 546k 142k

RFAB 的测量结果是否合理?
如果 RFAB 的特性合理、电阻值的变化范围有多大?

此致、

柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    您的进展如何?

    我期待着你的答复。

    此致、

    柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryusuke、

    很抱歉耽误你的时间。

    [引述 userid=“551759" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1597648/am26lv32e-when-fab-dln-is-replaced-with-fab-rfab-the-waveform-becomes-distorted

    左侧:DLN、右侧:RFAB
    CH1:IN+
    通道 2:IN-
    CH3:A(线路接收器同相输入)
    Ch4:B(线路接收器反相输入)

    image.png

    [/报价]

    E2E 网站不允许我放大以获得更详细的了解。

    您能否将范围截图放入 PowerPoint 并重新上传到 e2e?

    1) 进程前后的 CPD 是否有任何差异? 有多大差异?

    如果数据表中实际上并未标注该规格、那么我们实际上并不会测量该规格。

    CPD 不是测量的规格、而是一个假定值。 此规格通常与额定功率搭配使用。 这可能是从不同数据表中复制粘贴行项目、因为它们不是数据表中提供的额定功率计算。  

    [引述 userid=“551759" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1597648/am26lv32e-when-fab-dln-is-replaced-with-fab-rfab-the-waveform-becomes-distorted

    2) 测量 Vcc-A/B-GND 之间的电阻值时、结果不同、如下所示。

    编号 指南
    应用
    电阻值
    DLN RFAB
    1. VCC-A 222k 130k
    2. B-GND 222k 130k
    3. A-GND 888k 141k
    4. VCC-B 546k 142k

    RFAB 的测量结果是否合理?
    如果 RFAB 的特性合理、电阻值的变化范围有多大?

    [/报价]

    我们不会表征器件引脚的阻抗。 它基本上随 DMM 用于测量它的电压而变化。 由于 ESD 单元、电压较高的 DMM 会导致较高的漏电流、并提供较低的值、该值可能会发生变化。 我之前做过这种测量、发现当我使用手持式 DMM 时、我发现读数比使用台式源表 DMM 时读数要大、该 DMM 给我的值与您的值相似。  

    您对不同阻抗值的发现就是我们看到的其他客户在运行 ICT 并看到故障时的报告。

    - Bobby