This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR810:关于位于 PCIe 板上的位置

Guru**** 2694645 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1600634/ds320pr810-about-placement-on-the-pcie-board

器件型号: DS320PR810

尊敬的技术支持团队:

由于根复合体侧和端点侧之间有连接器和卡、因此我们考虑放置两个 DS320PR810 (TX 和 RX)。

由于根复合体侧和端点侧之间有连接器和卡、因此我们考虑放置两个 DS320PR810 (TX 和 RX)。

问题 1

它们是否应该放置在更靠近驾驶员侧的位置?

image.png

问题 2

 它们是否应该放置在更靠近接收器侧的位置、在这种情况下损耗更大、眼图变得更小?

image.png

问题 3

将它们大致放置在中间(如在 EVM 中)最好吗?

 

此致、

TTD image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TTD:

    通常、转接驱动器放置在像第二个转接驱动器那样、您可以在其中最大程度地提高转接驱动器损耗补偿性能。 这 是因为转接驱动器只能补偿接收器损耗、而不能补偿转接驱动器输出之后发生的损耗。

    此致、

    j