Other Parts Discussed in Thread: TIC12400
部件号: TIC12400
您好:
首先,TIC12400 是一个非常好的部分,有很多很好的功能。 关于 A 到 D 的问题
我将监控一些开关、然后使用一些 TIC12400 输入来测量模拟电路。 我知道器件具有 6V A 至 d、并且为 10 位、因此每个位为 6/1024 = 0.005859 伏。 当我读取 a 到 d 寄存器中的原始值并根据 6/1024 进行转换时、我的值略有偏差。 例如:
2V 转换为 2.13V、1.9V 转换为 2.03V。 我输入的电压来自一个非常精确的电源、我使用 Fluke 289 确认该值、因此我相信电压值会变为有效值。 BTW、在该测试中、我使用了引脚 10、即 IN21
我正在尝试思考处理此错误的方法。 你们这边的想法。