Other Parts Discussed in Thread: USB-2-MDIO, MSP430F5529
器件型号: DP83640T-EVK
Thread 中讨论的其他器件: USB-2-MDIO、 MSP430F5529
我已购买此 DP83640T 评估套件。 我使用 FPGA 进行时间戳和同步。 我希望你的帮助,关于几件事.
1.我希望一个与我打算使用我的 FPGA GEM 通过 PL 路由到 DP83640T 的 Pps 保持一致。 通过 MDIO 对其进行编程、并将 Pps 放入我的 PL。 我可以使用 GMII(使用 8 个数据位)吗? (我计划仅使用较低的 4 位[3:0])、以便通过 DP83640T 的 MII 接口(它似乎与数据表中提到的兼容)实现此目的?
2.我可以在评估套件上看到第二个芯片。 从原理图捕获,它似乎像一个微控制器 ( CY7C68013A-56LFXC) 也在内部使用。 我想知道我能否对这款微控制器进行编程、使评估套件成为一个独立的系统、用于对 PHY 芯片进行编程、以便为我提供 PPS 信号?
3.如果第 2 项为真。 我可以使用 CCS 进行编程、还是需要特定软件进行编程或在上面安装裸机 C?