This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640T-EVK:是否可以将此评估套件用作 FPGA 的独立系统?

Guru**** 2695505 points

Other Parts Discussed in Thread: USB-2-MDIO, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1597940/dp83640t-evk-can-use-this-eval-kit-as-standalone-system-for-my-fpga

器件型号: DP83640T-EVK
Thread 中讨论的其他器件: USB-2-MDIOMSP430F5529

我已购买此 DP83640T 评估套件。 我使用 FPGA 进行时间戳和同步。 我希望你的帮助,关于几件事.

1.我希望一个与我打算使用我的 FPGA GEM 通过 PL 路由到 DP83640T 的 Pps 保持一致。 通过 MDIO 对其进行编程、并将 Pps 放入我的 PL。 我可以使用 GMII(使用 8 个数据位)吗? (我计划仅使用较低的 4 位[3:0])、以便通过 DP83640T 的 MII 接口(它似乎与数据表中提到的兼容)实现此目的?

2.我可以在评估套件上看到第二个芯片。 从原理图捕获,它似乎像一个微控制器 ( CY7C68013A-56LFXC) 也在内部使用。 我想知道我能否对这款微控制器进行编程、使评估套件成为一个独立的系统、用于对 PHY 芯片进行编程、以便为我提供 PPS 信号?  

3.如果第 2 项为真。 我可以使用 CCS 进行编程、还是需要特定软件进行编程或在上面安装裸机 C?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    1.它不支持 GMII。 它仅支持 MII/RMII、因为该器件是 100M PHY。  

    2.无法对微控制器进行编程。 这将用于通过 MDIO 访问 PHY 的寄存器。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想要一个 pps 信号的时间现在只有. 从数据表我认为这是可能的. 我想知道是否可以使用上面的微处理器芯片以独立的方式完成。 我们如何访问它?  

    我将 USB 连接到 EVK 板并运行 Analog LaunchPAD、但它似乎无法检测到模块!

    我已经从这个线程 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/946182/compiler-dp83640t-evk-analogue-launchpad-driver-for-dp83640t-evk/3498591#3498591?jktype=e2e 获得 、我们必须创建 winxp 仿真器来运行 Analog LaunchPAD 驱动程序。  

    是否有更好的方法以简单的方式运行它?  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    抱歉。 我似乎 误解了你的问题。 您可以使用微控制器访问 PHY 寄存器以发出所需的信号。 插入 USB 应该能检测到该模块。 由于 Analog LaunchPAD 是一个非常旧的软件、我们 不再有关于此的太多信息。

    您是否尝试过使用 USB-2-MDIO?

    为了获得最佳支持、我建议使用 MSP430F5529 Launchpad 并通过 USB2MDIO 程序刷写该控制器、以在模拟 Launchpad 无法正常工作时访问寄存器。

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:  

    感谢您的答复。  

    我正在使用 FPGA 系统和 Analog LaunchPAD、由于您刚才提到的原因、我发现无法使用。 所以我使用以太网 IP MDIO 访问 PHY 并成功实现了这一点。 连接已接通,我能够配置 PTP 的触发功能(第 4 页和第 5 页)。 成功进行 GPIO 切换。

    目前我没有连接 PTP 服务器。 我们能否在不连接 PTP 服务器 ATM 的情况下从其中一个 GPIO 发出 PPS 信号。  
    如果是,我们是否可以控制它将给出的 pps 信号的脉冲宽度(时间)?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、应该能够根据您使用 PTP 事件配置寄存器选择从哪个事件触发来生成 pps 信号。

    但是、我认为您可以在配置之外更改脉冲宽度来创建周期性脉冲或单个脉冲。

    此致、

    j