This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720R-Q1:DP83TG720 输入时钟电压电平

Guru**** 2693955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1599378/dp83tg720r-q1-dp83tg720-input-clock-voltage-level

器件型号: DP83TG720R-Q1

您好、专家

VDDIO、VDDA 中进入 3.3V 时、是否可以在 XI 中输入 1.8V 电平时钟?

image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seong、

    我正在检查这个、本周将会回复您。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seong、

    是、在 XI 上使用 1.8V 逻辑电平没问题。

    谢谢、

    Drew