This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E02B04:是否可以将该 TVS 二极管用于以太网 MDI 信号?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E02B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1602015/tpd4e02b04-can-i-use-this-tvs-diode-for-ethernet-mdi-signals

器件型号: TPD4E02B04

您好、

我正在为我们的一个客户设计 Thor 运营商板。 在此设计中、我们使用了 PCIe 转以太网控制器 IC、它通过 PCIe 第 3 代接口与 Nvidia Thor 模块连接。 PCIe 到 ETH 控制器的输出为 MDI 接口、然后连接到分立式 LAN 变压器、然后连接到以太网连接器。 此 PCIe 转 ETH 控制器支持 10M/100M/1000M/2.5G/5G 速度模式。

是否可以将 TPD4E02B04DQAR 器件用于 PCIe 转以太网控制器输出和 LAN XMER 之间的 MDI 差分对?

请查找随附的原理图。

thor_t5000_carrier_board_sch_main_TPD4E02B04DQAR.pdf 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhi:  

    是的、TPD4E02B04 将适用于该应用。 它是我们电容超低且具有高通道数的器件之一、能够支持这些速度。 另外、原理图看起来也不错。  

    此致、

    McKenzie