Other Parts Discussed in Thread: TPD4E02B04
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPD4E02B04
您好、
我正在为我们的一个客户设计 Thor 运营商板。 在此设计中、我们使用了 PCIe 转以太网控制器 IC、它通过 PCIe 第 3 代接口与 Nvidia Thor 模块连接。 PCIe 到 ETH 控制器的输出为 MDI 接口、然后连接到分立式 LAN 变压器、然后连接到以太网连接器。 此 PCIe 转 ETH 控制器支持 10M/100M/1000M/2.5G/5G 速度模式。
是否可以将 TPD4E02B04DQAR 器件用于 PCIe 转以太网控制器输出和 LAN XMER 之间的 MDI 差分对?
请查找随附的原理图。
thor_t5000_carrier_board_sch_main_TPD4E02B04DQAR.pdf