This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C3232E:SN65C32322EPWR 是否支持 921600 波特率传输?

Guru**** 3006770 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65C3232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1601171/sn65c3232e-can-the-sn65c3232epwr-support-921600-baud-rate-transmission

器件型号: SN65C3232E

您好:
   我们目前正在使用贵公司的 SN65C3232EPWR 芯片和外部 USB 转 RS232 串行电缆。 波特率为 921600 时、可接收数据、但发送命令时、没有成功响应。 我们想就具体原因进行磋商。
 
  下图显示了以 921600 的波特率发送 0xAA 命令时、在 RS232-RX 终端上检测到的信号波形。 image.png
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emma:

    我们目前正在度假。 请提供最新信息、下周截止、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emma:

    您能否确认您的作用域的 Y 轴热吗? 是 1V/div 还是 2V/div?

    SN65C3232E 总线的两侧是否都是器件?

    我可以查看这两个节点的原理图吗?

    您是否还有接收器节点的 TTL 侧的示波器热? (面向处理器的 Rx)

    - Bobby