Other Parts Discussed in Thread: SN65C3232E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: SN65C3232E
您好:
我们目前正在使用贵公司的 SN65C3232EPWR 芯片和外部 USB 转 RS232 串行电缆。 波特率为 921600 时、可接收数据、但发送命令时、没有成功响应。 我们想就具体原因进行磋商。
下图显示了以 921600 的波特率发送 0xAA 命令时、在 RS232-RX 终端上检测到的信号波形。