This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IRPAP-EVM:PETALINUX 中的 Rx 问题

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1601763/dp83867irpap-evm-rx-issue-in-petalinux

器件型号: DP83867IRPAP-EVM

您好、

在中、DP83867IRPAP TX 可以正常传输裸机和 Petalinux 中的数据、但 RX 无法在 0MB 数据中以 100%的速度运行、但在裸机中运行。 可能出现什么问题以及如何进行调试?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是在 1G 链路中吗? 如果是、您是否尝试过使用环回模式来测试 MAC 侧连接和 MDI 连接、以确定连接可能断开的位置? 更多详细信息、请参阅寄存器 0016。

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,它是在 1G 链接 我们已经检查,它在裸金属工作正常,但问题在 petalinux。 总共 12 个电路板、其中 10 个电路板工作正常、但 RX 侧只有 2 个电路板存在该问题。 如果我们将速度降低到 10 和 100Mbps、则会发生 80%的损耗、但如果我们增加带宽、则会在接收端发生 100%的损耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Surya:  

    我明白了。 所有电路板上的 ptalinux 配置是否相同? 并且这些电路板上没有硬件变化? 如果是、您是否进行了 ABA 交换、看看 PHY 或电路板是否出现了问题? 我想知道整个电路板上是否有任何硬件差异。 我怀疑这是 PHY 问题、因为 PHY 在裸机中工作。 您是否检查过、如果您执行了任何操作、是否通过驱动程序或寄存器写入正确配置了 PHY?

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、两块板的硬件配置相同、我们已经通过 ethtool 配置进行了检查。  RXCLK 是 125MHz、但频谱不稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Surya:  

    感谢您提供的信息。 您的意思是波动? 频率是波动还是电压? 此外、100M/10M 链路上是否也会出现波动? 您是否在 PHY 上进行了 ABA 交换、看看 PHY 或电路板是否出现了问题?

    此致、
    j