器件型号: DP83867IRPAP-EVM
您好、
在中、DP83867IRPAP TX 可以正常传输裸机和 Petalinux 中的数据、但 RX 无法在 0MB 数据中以 100%的速度运行、但在裸机中运行。 可能出现什么问题以及如何进行调试?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: DP83867IRPAP-EVM
您好、
在中、DP83867IRPAP TX 可以正常传输裸机和 Petalinux 中的数据、但 RX 无法在 0MB 数据中以 100%的速度运行、但在裸机中运行。 可能出现什么问题以及如何进行调试?
尊敬的 Surya:
我明白了。 所有电路板上的 ptalinux 配置是否相同? 并且这些电路板上没有硬件变化? 如果是、您是否进行了 ABA 交换、看看 PHY 或电路板是否出现了问题? 我想知道整个电路板上是否有任何硬件差异。 我怀疑这是 PHY 问题、因为 PHY 在裸机中工作。 您是否检查过、如果您执行了任何操作、是否通过驱动程序或寄存器写入正确配置了 PHY?
此致、
j