请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DS90UB953-Q1
尊敬的 TI 专家:
我们知道 UB954 可用于双通道 1.6gbps(每个通道)配置。 因此、我们还希望在使用 2-CSI 通道的情况下为 UB953 设置 1.6gbps 通道速率。 是否可以设置?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: DS90UB953-Q1
尊敬的 TI 专家:
我们知道 UB954 可用于双通道 1.6gbps(每个通道)配置。 因此、我们还希望在使用 2-CSI 通道的情况下为 UB953 设置 1.6gbps 通道速率。 是否可以设置?
谢谢你