This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:如果我们设置 2 个 CSI 通道、我们可以在 DS90UB953 下使用 1.6gbps 的通道速率吗?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1601686/ds90ub953-q1-could-we-use-1-6gbps-lane-rate-at-ds90ub953-if-we-set-2-csi-lane

器件型号: DS90UB953-Q1

尊敬的 TI 专家:

 我们知道 UB954 可用于双通道 1.6gbps(每个通道)配置。 因此、我们还希望在使用 2-CSI 通道的情况下为 UB953 设置 1.6gbps 通道速率。 是否可以设置?  

谢谢你

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Yunseok、

    UB953 可支持高达 832Mbps 的最大通道速度、无论是使用 2 通道还是 4 通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hamzeh:

    那么我们      是否应该在双通道 1188Mbps 下使用 DS90UB971 而不是 DS90UB953?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yunseok:

    是的、这应该没问题。