Other Parts Discussed in Thread: TCA9517A, TCA9803
器件型号: TCA9517A
主题中讨论的其他器件: TCA9803
尊敬的 Sirs:
当前工程使用了“TI.TCA9517A",“,但、但发现设计行为异常、列表中的细节更详细、
=>该 TCA9517A、两侧都存在连接到“+V5V0_ISOREG"电源“电源轨的外部上拉高电阻器(10K Ω)、标有红色。
用例 I:A 侧 (SCL_A、SDA_A) 外部触摸信号接地、
=>结果:确认 B 侧 (SCL_B、SDA_B) 可以获得正确的电压电平。
Case II:A 侧 (SCL_A、SDA_A) 外部触摸信号到电源(例如+V5P0_ISOREG)
=>结果:B 侧 (SCL_B、SDA_B) 无法获得预期的电压电平。
=>下面是分析列表:
(a) 确认 VCC_A(网络:+V5P0_ISOREG) 获得 5V(对于 H 级 )
(b) 确认 EN(网络:TCA9517A_EN) 获得 5V(对于 H 级 )
(C) 确认 A 侧 (SCL_A、SDA_A) 获得 5V(对于 H 级 )
(d) B 侧 (SCL_B、SDA_B) 只能获得大约 1.0V 的电压
=>根据 (c)、我们预计 B 侧会出现 H 电平、但实际电流不正确、存在异常现象。
对于此 (d) 问题、您是否有任何需要深入研究的调试方向?! 请帮助讨论、等待您的反馈、Tks!!
*当前设计原理图:

BRS
作者:Neil Chen