请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DP83822I
香榭丽舍大街
我的客户使用了 822I。
他们的系统将有来自 822I 外部的 1.45ms 噪音。
我的问题:
问题 1: 虽然不知道噪声的来源、但确认有 1.45ms 的噪声、所以 822I 的任何输入引脚都会受到这种噪声的影响。
1.45ms 的噪声是否会导致 822I 链路断开?
问题 2: 任何使链路保持正常的软件工作都有此噪音?
BR Rio