This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:噪声干扰会导致 822I 链路断开?

Guru**** 2925660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1602396/dp83822i-noise-interference-to-cause-the-822i-link-down

器件型号: DP83822I

香榭丽舍大街

我的客户使用了 822I。

他们的系统将有来自 822I 外部的 1.45ms 噪音。

我的问题:

  问题 1: 虽然不知道噪声的来源、但确认有 1.45ms 的噪声、所以 822I 的任何输入引脚都会受到这种噪声的影响。

     1.45ms 的噪声是否会导致 822I 链路断开?

 

 问题 2: 任何使链路保持正常的软件工作都有此噪音?

 

BR Rio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rio、

    这是什么噪声? 观察到的波形在哪里、它会显示为什么波形? 您的客户是否进行了 EMC 测试、此噪音是否与其中一项要求(IE 浪涌、EFT 等)相似?  

    上述问题的答案将有助于从理论角度了解 PHY 是否可以承受。

    DP83822 上没有已知的抗噪软件权变措施。 如果噪声足以导致链路中断、PHY 将需要再次经历自动协商周期。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Gerome:

    感谢您的帮助。

    让我们来讨论这种离线状态、因为客户架构/原理图将通过电子邮件显示给您。

    BR Rio