请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: SN65HVD1040
您好、
我对 SN65HVD1040DR 有一个问题。
根据数据表、支持的最大 CAN 比特率指定为 1Mbps。
但是、我无法找到有关支持的最低比特率的明确规范。
您能否确认此器件是否没有定义的最低比特率限制、这意味着它可以根据系统条件以任意低 CAN 比特率运行?
如果从收发器的角度来看有任何实用的下限或设计注意事项、敬请提供指导。
非常感谢您的支持。
Conor