This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1040:有关 SN65HVD1040DR 支持的最低位速率的问题

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1603839/sn65hvd1040-question-about-minimum-supported-bit-rate-of-sn65hvd1040dr

部件号: SN65HVD1040

您好、

我对 SN65HVD1040DR 有一个问题。

根据数据表、支持的最大 CAN 比特率指定为 1Mbps。
但是、我无法找到有关支持的最低比特率的明确规范。

您能否确认此器件是否没有定义的最低比特率限制、这意味着它可以根据系统条件以任意低 CAN 比特率运行?

如果从收发器的角度来看有任何实用的下限或设计注意事项、敬请提供指导。

非常感谢您的支持。

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    您的理解是正确的。 无需担心器件能够处理的最低限度、谢谢。

    此致、

    Michael。