器件型号: TCAN1044A-Q1
尊敬的团队:
什么样的弱偏置到 GND 状态?
2.总线意味着 CAN 总线?
3TCAN1462 在此状态下具有高阻抗。 为什么 Tcan1044 有这种行为?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: TCAN1044A-Q1
尊敬的团队:
什么样的弱偏置到 GND 状态?
2.总线意味着 CAN 总线?
3TCAN1462 在此状态下具有高阻抗。 为什么 Tcan1044 有这种行为?

嗨、Shoo、
1.弱表示高电阻/低电流即,在局部功率条件下不浮动。 因此、高阻抗可能意味着在电阻较高/电流较低的情况下悬空。
2.是、CANH 和 CANL 总线。
3、它意味着设备架构,而不是正确和错误的情况。 例如、当 VCC 低于 UV 时、弱偏置到 GND 可确保定义的总线状态、并避免可能导致噪声触发的唤醒指示的完全悬空总线节点、而高阻抗情况可以进一步更大限度地降低总线负载、从而在混合网络中实现安全保障。 因此,取决于什么最适合客户环境,谢谢。
此致、
Michael。