This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:UVLO 问题

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1599313/tcan1044a-q1-uvlo-question

器件型号: TCAN1044A-Q1

尊敬的团队:

什么样的弱偏置到 GND 状态?

2.总线意味着 CAN 总线?

3TCAN1462 在此状态下具有高阻抗。 为什么 Tcan1044 有这种行为?

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shoo、

    1.弱表示高电阻/低电流即,在局部功率条件下不浮动。 因此、高阻抗可能意味着在电阻较高/电流较低的情况下悬空。

    2.是、CANH 和 CANL 总线。

    3、它意味着设备架构,而不是正确和错误的情况。 例如、当 VCC 低于 UV 时、弱偏置到 GND 可确保定义的总线状态、并避免可能导致噪声触发的唤醒指示的完全悬空总线节点、而高阻抗情况可以进一步更大限度地降低总线负载、从而在混合网络中实现安全保障。 因此,取决于什么最适合客户环境,谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michel  

    我知道这里有优点和缺点。 我的客户想知道为什么在相同条件下、我们在 1044 中从弱偏置更改为 GND、在 1462 中更改为高阻抗。 如果您无法在此处描述、请发送电子邮件给我。

    此致、

    Shoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shoo、

    我已联系设计团队、等待他们的反馈、并在确认后继续向您发布、谢谢。  

    此致、

    Michael。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shoo、

    设计确认了它们都提供相同的高阻抗、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    您的意思是 TCAN1044AV-Q1 中的弱偏置到 GND 与 TDCAN1462-Q1 中的高阻抗相同?

    那么、什么会带来不同的陈述呢?

    此致、

    Shoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shoo、

    是的,设计团队确认他们都提供相同的阻抗 I.E .,非常星期的阻抗≈有效的高阻抗,谢谢.

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。 谢谢!