This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:GAINSEL 和滤波器寄存器配置问题

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1603213/dp83867ir-gainsel-and-filter-register-configuration-question

器件型号: DP83867IR

您好的团队、

我的客户通过了 DP83867 的合规性测试、方法是调整以下四个寄存器:

- 0x00A0(GAINSEL AB 寄存器):设置为 0x0507
- 0x00A1(GAINSEL CD 寄存器):设置为 0x0706
- 0x00A2(滤波器 AB 寄存器):设置为 0x1010
- 0x00A3(滤波器 CD 寄存器):设置为 0x3131

为了应用这些 GAINSEL 和滤波器寄存器设置、它们是否需要遵循下面的步骤 (1) 和 (3)、或者仅步骤 (2) 就足够了?

设置 0x001F(命令寄存器)为 0x8000(软件复位)
2.将 GAINSEL 和滤波器寄存器配置为所需的值
3.将 0x001F(命令寄存器)设置为 0x4000(重新启动 PHY)

作为参考、合规性测试失败、默认 GAINSEL 和滤波器值为、但通过了上述设置。  
他们 希望这些设置不仅用于合规性测试、还用于实际操作。

您能否说明我们是否需要按顺序执行步骤 (1)、步骤 (2) 和步骤 (3)、或者仅步骤 (2) 是否足够?

此致、
伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的伊藤山:  

    只有步骤 2 和 3 就足够了。 仅应用步骤 2 也可以、但我建议应用步骤 3 以确保 PHY 在其状态机中刷新、以便其始终可以正常运行。  

    此致、
    j