器件型号: DP83867IR
您好的团队、
我的客户通过了 DP83867 的合规性测试、方法是调整以下四个寄存器:
- 0x00A0(GAINSEL AB 寄存器):设置为 0x0507
- 0x00A1(GAINSEL CD 寄存器):设置为 0x0706
- 0x00A2(滤波器 AB 寄存器):设置为 0x1010
- 0x00A3(滤波器 CD 寄存器):设置为 0x3131
为了应用这些 GAINSEL 和滤波器寄存器设置、它们是否需要遵循下面的步骤 (1) 和 (3)、或者仅步骤 (2) 就足够了?
设置 0x001F(命令寄存器)为 0x8000(软件复位)
2.将 GAINSEL 和滤波器寄存器配置为所需的值
3.将 0x001F(命令寄存器)设置为 0x4000(重新启动 PHY)
作为参考、合规性测试失败、默认 GAINSEL 和滤波器值为、但通过了上述设置。
他们 希望这些设置不仅用于合规性测试、还用于实际操作。
您能否说明我们是否需要按顺序执行步骤 (1)、步骤 (2) 和步骤 (3)、或者仅步骤 (2) 是否足够?
此致、
伊藤和树