This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:哪种设置可用于 DP83826 的"strap10"

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826AI, DP83826I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1602700/dp83826i-which-setting-is-available-for-strap10-of-dp83826

器件型号: DP83826I
主题中讨论 的其他器件:DP83826AI

您好、

我确认基本模式下 MAC 模式的可用设置。
根据 DP83826 的数据表、可以看到下表。
据此、用户可以通过配置“strap4"和“和“strap10"将“将其设置为“高电平“来设置“RMII 跟随器模式“。
另一方面、对“RX_DV"引“引脚 (strap10) 有以下说明:  
“保留其他值。 请勿使用“
该引脚的默认值为“低电平“。 那么用户似乎无法更改默认值。 我认为这意味着用户无法设置“RMII 跟随器模式“。
我怎么能理解这种矛盾?  
image.png
此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果可能 、请使用 DP83826A 代替 DP83826、因为它具有更好的 EMC 性能。

    你是正确的,有矛盾的表带 10 描述,我们将需要纠正它。 但 DP83826 可以在基本模式下支持 RMII 跟随器模式、如表 8-12 所示。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,戴维 — 桑,

    感谢您的答复。
    我懂了。
    >如果可能、请使用 DP83826A 代替 DP83826、因为它具有更好的 EMC 性能。
    让我确认以下内容。

    问题 1: 是否可以在不更改原理图和布局的情况下从 DP83826I 更改为 DP83826AI?
    问题 2: 我是否可以对 DP83826AI 应用如下所示的相同检查清单?
    https://www.ti.com/tool/ja-jp/download/SLVRBN4/01.00.00.00
    问题 3 这两者之间有什么区别?
    (根据“1. 功能“、似乎有相同的说明。 因此、我找不到数据表中 “特性“部分关于“EMC 性能“的区别。)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于 Q1 和 Q3、请参阅该 应用手册的第 2.2 节、其中提供了这两个器件在我对 Q3 的响应时的具体 EMC 性能差异。  

    有关 Q2 原理图检查清单、请参阅此 链接

    谢谢

    David