This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S016:TPD12S016PW HDMI 无法正常工作。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD12S016

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1602348/tpd12s016-tpd12s016pw-hdmi-is-not-working

器件型号: TPD12S016

尊敬的团队:  

 

我使用 TPD12S016PW IC 进行 HDMI ESD 保护、并为 LVDS 到 HDMI 转换器使用 IT62633 芯片组、这是由于我的内核处理器仅支持 LVDS 接口。  

我已经验证了 LVDS 芯片组、它已在我的系统中重新编入处理器日志中的芯片组详细信息。

但另一方面、当将 HDMI 监视器连接到连接器时、未检测到监视器、但在插入 HDMI 电缆时、HPD 引脚会变为高电平。 我怀疑 TPD12S016PW IC 是否有问题。 我已附上原理图屏幕截图、请告诉我是否要调试任何内容。?  

我已经删除了扼流圈,并再次测试,但没有运气。!

 

image.png

 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ansar:

     有关您的设置、请参阅数据表的第 8.2 节(图 15)中的应用原理图。  这是一款较旧的器件、开发团队不再活跃、因此支持资源有限。  我查看了原理图并获得了以下反馈:

    我注意到的第一件事是 I2C 上拉电阻器。  这些元件集成在器件上、因此您的原理图中不需要这些元件。
    不应填充 R715。  仅当从 HPD_B 接收到热插拔信号时、HPD_A 才应为高电平

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:  

    我们已经进行了此更改、但 HDMI 端仍然没有响应。 当我们插入 HDMI 电缆时、我在 HPD_A 处测得的电压、即 1.8V 显然已经提供。 I2C 线路被拉至高电平。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ansar、

    您是否已确认 HDMI 控制器正确响应 HPD_A 激励?  TPD12S016 不会主器件 I2C 线路。  它只是一个电平转换器。

    此致、
    Eric