请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DS90UB948-Q1
您好的团队、
客户使用 948 的 GPIO8 作为 TFT 的待机信号、其开机过程需要调出待机信号。 需要确认以下问题。
1.测试 GPIO8 的输出时、客户发现 GPIO8 在上电后的短时间内输出 PWM 波。 这种现象是否正常?
连接到屏幕时 GPIO8 的输出显示为蓝色。

未连接屏幕时、GPIO8 的输出如下所示。

2、如果上述现象正常,则客户需要使用 948 的 GPIO8 先将高电平输出到 TFT 上,然后输出 LVDS 视频信号;否则屏幕可能有闪烁的风险。 是否可以通过软件配置发送至 TFT 的 GPIO 和 LVDS 输出的时序?
BR、
Jade