This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:GPIO 和 LVDS 输出至 TFT 的时序

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1602958/ds90ub948-q1-timing-of-gpio-and-lvds-output-to-tft

器件型号: DS90UB948-Q1

您好的团队、

客户使用 948 的 GPIO8 作为 TFT 的待机信号、其开机过程需要调出待机信号。 需要确认以下问题。

1.测试 GPIO8 的输出时、客户发现 GPIO8 在上电后的短时间内输出 PWM 波。 这种现象是否正常?

连接到屏幕时 GPIO8 的输出显示为蓝色。

image.png

未连接屏幕时、GPIO8 的输出如下所示。

image.png

2、如果上述现象正常,则客户需要使用 948 的 GPIO8 先将高电平输出到 TFT 上,然后输出 LVDS 视频信号;否则屏幕可能有闪烁的风险。 是否可以通过软件配置发送至 TFT 的 GPIO 和 LVDS 输出的时序?

BR、

Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ragav:

    答复如下:

    您能否确认 TFT 断电时是否出现了行为?

    第一个波形是在 948 连接到 TFT 且 TFT 已通电的情况下测量的。  第二个波形是在 948 未连接到 TFT 的情况下测量的。

    [引述 userid=“629349" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1602958/ds90ub948-q1-timing-of-gpio-and-lvds-output-to-tft/6176607

    是否按照以下寄存器写入操作通过软件设置 GPIO8=高电平:

    [/报价]

    是的。

    感谢您确认以下两个问题。

    • 通电 948 后、GPIO8 上出现 PWM 波形是正常的吗? 希望您可以进行测试、然后得出结论。
    • 是否可以 通过软件控制从 948 到屏幕的 LVDS 和 GPIO 信号的时序?  客户希望使用寄存器 0x2、使 LVDS 视频流在 948 的 GPIO8 输出高电平 300ms 后输出到 TFT。

    期待您的答复、谢谢。

    BR、

    Jade