This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812S-Q1:Rx 数据输出异常

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1592929/dp83tc812s-q1-rx-data-output-abnormality

器件型号: DP83TC812S-Q1

尊敬的团队:

客户使用了 DP83TC812SRHARQ1、并遇到 RX 数据输出异常。

PHY 芯片的 28 引脚 (J3_SGMII_TXCK) 频率为 31MHz((25MHz 的稳定输出,以实现良好的产品)、29 引脚没有电平变化或网络波形。 测量结果显示 PHY 芯片引脚 30-33 没有电平变化或网络波形(普通产品具有数据波形输出)。 测量结果表明、15PIN-J3_SGMII_SXDV 波形具有正常的 25MHz 频率且没有任何异常、而 27PIN-J3_25M-RXCK 频率异常、在 11.5m(正常 25MHz 的稳定输出)之间跳变、并且引脚 23-26M 没有 RX 数据输出
注意:RGMII 是一个以太网数据接口、RGMII-TXEN — 发送使能,RGMII-TXD0-D3-发送数据、RGMII-RXD0-D3-接收数据
总结:PHY 芯片的 TX/RX 时钟频率异常导致 PHY 芯片的输出网络数据异常。

image.png

image.pngimage.pngimage.pngimage.png

此问题已报告给 FQE 部门、但其结论是与应用程序团队讨论。 请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    引脚 28 是 RGMII 中 MAC 的输入时钟。

    XTAL 是否满足指定的要求?  您能否探测引脚 16 (CLKOUT) 以查看 PHY 的稳定时钟输出?

    您能否验证引脚搭接配置、是否有可以共享的原理图 (如何配置 PHY)?   

    所有电源是否稳定且处于正确的电平内?

    RESET 引脚是否稳定(与 VDDIO 相同)?

    此致、

    Undrea.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Undrea:

    客户已回答以下问题、请参阅。

    XTAL 是否满足指定的要求? 您能否探测引脚 16 (CLKOUT) 以查看 PHY 的稳定时钟输出?
    答:该专家实际上测量了 PHY 晶体振荡器并找到了 25MHz 的稳定输出。 但是、他们没有测量 16 引脚、因为在我们的实际电路应用中、16 引脚是一个空引脚
    您能否验证引脚搭接配置、是否有可以共享的原理图(如何配置 PHY)?
    答:电路原理图如下:

    3.所有电源是否稳定且在正确的电平内?
    答: PHY 的电源是完全一致的测量和良好的产品,都在规格范围内。

    RESET 引脚是否稳定(与 VDDIO 相同)?
    答:RESET 引脚具有 1.8V 的稳定输出、这与 VDDIO 完全一致。

    谢谢您~

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Undrea:

    我们期待着你的答复。 客户比较急

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Undrea

    您能帮我们核对一下答案吗?

    客户正在等待答案、现在有 5 个故障芯片。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    结束。 如有需要、请重新打开。