器件型号: DP83TC812S-Q1
尊敬的团队:
客户使用了 DP83TC812SRHARQ1、并遇到 RX 数据输出异常。
PHY 芯片的 28 引脚 (J3_SGMII_TXCK) 频率为 31MHz((25MHz 的稳定输出,以实现良好的产品)、29 引脚没有电平变化或网络波形。 测量结果显示 PHY 芯片引脚 30-33 没有电平变化或网络波形(普通产品具有数据波形输出)。 测量结果表明、15PIN-J3_SGMII_SXDV 波形具有正常的 25MHz 频率且没有任何异常、而 27PIN-J3_25M-RXCK 频率异常、在 11.5m(正常 25MHz 的稳定输出)之间跳变、并且引脚 23-26M 没有 RX 数据输出
注意:RGMII 是一个以太网数据接口、RGMII-TXEN — 发送使能,RGMII-TXD0-D3-发送数据、RGMII-RXD0-D3-接收数据
总结:PHY 芯片的 TX/RX 时钟频率异常导致 PHY 芯片的输出网络数据异常。





此问题已报告给 FQE 部门、但其结论是与应用程序团队讨论。 请提供帮助。