This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720S-Q1:DP83TG720S-Q1 最差 SQI

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TG720S-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1601377/dp83tg720s-q1-dp83tg720s-q1-worst-sqi

器件型号: DP83TG720S-Q1

关于 DP83TG720SA-Q1 中的“最差 SQI“、我有两个问题需要确认:

  1.  在 ECU 上电且 DP83TG720S-Q1 已经正常运行一段时间后、首次读取最差 SQI 寄存器时、从最差 SQI 寄存器获得的值是否为 0?
  2. DP83TG720S-Q1 建立一段时间后、以太网链路会断开(链路断开)、并且一段时间后、以太网链路会重新连接(链路接通)。 以太网链路断开(链路断开)导致的 SQI=0 是否会包含在“最差 SQI“记录的示波器内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    我会检查这个,并尽快回到你。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尽快确认、以便我们可以根据您的回复继续进行设计。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    为延误道歉,我们的团队外出度假。 我将在实验中对此进行测试、并通过星期三确认预期的寄存器值。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    在我的测试中、我看到了以下内容:

    • 在器件链接后首次读取 0x0871 时、该器件读取 0x00EE。 这表示在首次读取中最差的 SQI_OUT 为 0b111。
    • 当链路断开时、寄存器读取为 0x0000。 重新连接后、寄存器在第一次读取时再次读取 0x00EE。

    此致、

    GREG