Other Parts Discussed in Thread: TCAN4551-Q1, TCAN4550, TCAN4550-Q1
器件型号: TCAN4551-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN4550、 TCAN4550-Q1
您好的团队、
我的客户需要 SPI 接口 TCAN 控制器、最初我们选择 TCAN4551-Q1。
但客户的电源只有 3.3V 和 5V。
我们发现此器件需要 Vsup>5.5V、这无法满足客户的系统要求。
那么、我是否可以对合适的解决方案有 BU 的评论?
顺便说一下、客户需要两个源来对 CAN_H 和 CAN_L 信号进行编程。 o 是 CAN_TX/RX、另一个是通过 SPI 接口。
谢谢