This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1028-Q1:数据表值

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1603214/tlin1028-q1-datasheet-value

器件型号: TLIN1028-Q1

尊敬的团队:

您能为以下客户问题提供支持吗?

关于 tPWR 的 Q1、最小值和典型值分别是多少?

image.png

根据我的理解、t_pwr 取决于 Vsup 电容值。 正确吗?

Q2 当由异常(例如欠压)触发复位时、复位输出保持在低电平的持续时间是否也等于 tPWR?

Q3 5V 输出的上升速率是多少? 具体来说、是电压从 0V 上升到 5V 所需的时间。

问题 4 关于数据表中为 RXD 指示的器件、能否确认是否存在文书错误? (0.2*Vcc 或 0.2*V?)
VOL (MAX)=0.2VCC、如果 VCC = 5V、则 VOL (MAX)=0.2*5V=1V、是否正确? 这个 0.2*Vcc 的来源是什么?

此致、

Yusuke

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yusuuke:

    问题 1: 是的

    问题 2: 否、nRST 保持低电平、直到满足 UVCC 上升阈值并随着 VCC 斜升。

    问题 3 遗憾的是、由于 nRST 释放被连接到 VCC 斜坡、因此没有指定这个参数、2ms 是数据表中最接近 nRST 高电平的时序基准。

    问题 4 否、RXD 是开漏输出、以 VCC 为基准/上拉至 RXD、最大 电压为 0.2V、借助、每 2kohms 至 10kohms 的外部上拉电阻为 0.2V。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    Q1 能否提供一个示例、说明如何根据 Vsup 电容和 Vsup 电源电流源能力估算 tPWR?

    不幸的是、这里未指定、2ms 是数据表中与 nRST 高电平最接近的时序参考、因为 nRST 释放与 VCC 斜坡相关联。

    Q2 在这种情况下、您能告诉我压摆率吗? 客户需要满足 MCU 的上升时间要求、即 0V 至 5V 之间的 0.05V/ms。  

     

    Q3 关于 RESET 输出、您能否确认 VCC 电压监控是否存在迟滞电压? 如果是、迟滞电压的值是多少?

    问题 4 关于 UVcc5r 和 UVcc5f、我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Yuuuuuke、

    问题 1: 最准确的方法应该是在具有实际 MCU 负载的情况下测量实际电路板上的 VCC 和 nRST。

    VSUP CAP 主要在速度过慢的情况下发挥作用、例如、如果 VSUP 斜升速度足够慢、因为 VCC 调节依赖于 VSUP 满足其阈值、但对于 VSUP 建议的 100nF、则通常情况并非如此。 因此、tPWR 中的斜升幅度应该可以忽略不计、单位为 ms

    ≈、可以使用基本电容斜坡 dV/dt (I_SBC - I_LOAD)/C_VSUP、其中 t =(C_VSUP * V 变化)/(I_SBC - I_LOAD)

    例如、C_VSUP 为 100nF、V 目标变化为 4.2V U_VSUPR、在减去其他负载后可用于充电的 10mA 电流;

    • 其中 t_VSUP =(10uF * 4.2)/ 10mA 为 42us

    问题 2: dV / dt 表示 0.05V/ms(当 t = 5V/0.05V/ms 时)为 100ms。 建议参考 2ms 的 tPWR 和示波器 VCC 斜坡及其负载、然后计算 V/t 作为压摆率。

    问题 3 是、例如 4.7 - 4.45 = 0.25V(典型值)。 但是、请注意抗尖峰脉冲时间 tDET (UVCC)。 因此、不应触发短骤降。

    问题 4 好的、谢谢。

    此致、

    Michael。