器件型号: TLIN1028-Q1
尊敬的团队:
您能为以下客户问题提供支持吗?
关于 tPWR 的 Q1、最小值和典型值分别是多少?

根据我的理解、t_pwr 取决于 Vsup 电容值。 正确吗?
Q2 当由异常(例如欠压)触发复位时、复位输出保持在低电平的持续时间是否也等于 tPWR?
Q3 5V 输出的上升速率是多少? 具体来说、是电压从 0V 上升到 5V 所需的时间。
问题 4 关于数据表中为 RXD 指示的器件、能否确认是否存在文书错误? (0.2*Vcc 或 0.2*V?)
VOL (MAX)=0.2VCC、如果 VCC = 5V、则 VOL (MAX)=0.2*5V=1V、是否正确? 这个 0.2*Vcc 的来源是什么?
此致、
Yusuke