器件型号: TCAN1167-Q1
您好的团队、
1.客户正在测试 TCAN1167 的睡眠功能。 根据数据表、要从正常状态进入睡眠模式、TCAN1167 需要首先切换到待机状态、然后切换到睡眠状态。 然而、在实际使用中、我们发现直接从正常模式切换到睡眠模式也是成功的(下图中的红色箭头)。 如果使用这种切换方法、运行过程中是否会出现任何问题?
2.如果不使用 INH、如何配置该引脚、保持悬空或使用 100k Ω 电阻器连接到 GND?
谢谢

BR、
Daniel
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: TCAN1167-Q1
您好的团队、
1.客户正在测试 TCAN1167 的睡眠功能。 根据数据表、要从正常状态进入睡眠模式、TCAN1167 需要首先切换到待机状态、然后切换到睡眠状态。 然而、在实际使用中、我们发现直接从正常模式切换到睡眠模式也是成功的(下图中的红色箭头)。 如果使用这种切换方法、运行过程中是否会出现任何问题?
2.如果不使用 INH、如何配置该引脚、保持悬空或使用 100k Ω 电阻器连接到 GND?
谢谢

BR、
Daniel
Daniel、
收发器没有在接收到 CAN 消息时阻止模式转换的机制。 由于提供的 CAN 消息、CAN 控制器可能会将收发器保持在正常(或待机)模式。 您是指 CAN 消息连续发送吗? 它可以被识别为唤醒 模式、因此 只要接收到有效帧、器件就会进入待机模式(然后通过 SW 转换到正常模式)。 或者、如果您意味着 CAN 消息仅在上电(然后总线处于空闲状态)后发送一次、则控制器读取 CANINT 标志可能永远不会被清除、因此它决定器件应唤醒。
此致、
Sean