This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1167-Q1:正常到睡眠模式转换

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1600321/tcan1167-q1-normal-to-sleep-mode-transition

器件型号: TCAN1167-Q1

您好的团队、

1.客户正在测试 TCAN1167 的睡眠功能。 根据数据表、要从正常状态进入睡眠模式、TCAN1167 需要首先切换到待机状态、然后切换到睡眠状态。 然而、在实际使用中、我们发现直接从正常模式切换到睡眠模式也是成功的(下图中的红色箭头)。 如果使用这种切换方法、运行过程中是否会出现任何问题?

2.如果不使用 INH、如何配置该引脚、保持悬空或使用 100k Ω 电阻器连接到 GND?

谢谢

image.png

BR、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    我相信这是状态机的一个拼写错误。 可通过 SPI 从正常模式进入睡眠模式、而不会出现任何问题。

    未使用的 INH 引脚可以保持悬空。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    在调试期间、发现如果 SBC 直接通电并且没有接收到 CAN 消息、则从正常模式切换到睡眠模式可以成功关闭 5V 输出。 但是、如果 SBC 在上电后接收到任何 CAN 消息、然后从正常模式到睡眠模式执行上述开关、则开关会发生故障、5V 无法断电、而 SBC 保持正常状态。 什么原因可能导致此问题?

    BR、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、

    收发器没有在接收到 CAN 消息时阻止模式转换的机制。 由于提供的 CAN 消息、CAN 控制器可能会将收发器保持在正常(或待机)模式。 您是指 CAN 消息连续发送吗? 它可以被识别为唤醒 模式、因此 只要接收到有效帧、器件就会进入待机模式(然后通过 SW 转换到正常模式)。 或者、如果您意味着 CAN 消息仅在上电(然后总线处于空闲状态)后发送一次、则控制器读取 CANINT 标志可能永远不会被清除、因此它决定器件应唤醒。  

    此致、

    Sean