This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:LED_1 搭接和 MDI 终端

Guru**** 2917080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1606115/dp83822if-led_1-straps-and-mdi-termination

器件型号: DP83822IF

您好 TI、

SNls505g 图 第 104 页的 9.2 显示了连接到“3.3V 电源“的 49R9 电阻器和连接到 AVD 电源的变压器中心抽头。 由于 AVD 可以是 1.8V、因此这个连接很遗憾。 最好遵循 TIDA-00928E2 (001)_CU 并将 49R9 电阻器连接到 AVD、同时将变压器中心抽头仅连接到去耦电容器。

第 49 页的表 8-10 将 LED_1 的可能配置 (strap) 描述为模式 1 或模式 4。 这两者之间有什么区别?

其他 strap 配置值似乎可以在寄存器 0x0467 中读取、但其中不表示 LED_1。 这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bernhard:  

    snls505g 图 第 104 页的 9.2 显示了连接到“3.3V 电源“的 49R9 电阻器和连接到 AVD 电源的变压器中心抽头。 由于 AVD 可以是 1.8V、因此这个连接很遗憾。 最好遵循 TIDA-00928E2 (001)_CU 并将 49R9 电阻器连接到 AVD、同时将变压器中心抽头仅连接到去耦电容器。[/报价]

    该数字错误、我们正在更新此数字。 49.9 电阻器必须连接到 AVD、而不是始终连接 3.3V 电源。  

    此外、中心抽头还必须连接到 AVD。  



    第 49 页的表 8-10 将 LED_1 的可能配置 (strap) 描述为模式 1 或模式 4。 这两者之间有什么区别?

    没有区别。  


    其他 strap 配置值似乎可以在寄存器 0x0467 中读取、但其中不表示 LED_1。 这是正确的吗?

    您的理解是正确的。  

    此致、
    j

    [/quote]