请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DP83822IF
您好 TI、
SNls505g 图 第 104 页的 9.2 显示了连接到“3.3V 电源“的 49R9 电阻器和连接到 AVD 电源的变压器中心抽头。 由于 AVD 可以是 1.8V、因此这个连接很遗憾。 最好遵循 TIDA-00928E2 (001)_CU 并将 49R9 电阻器连接到 AVD、同时将变压器中心抽头仅连接到去耦电容器。
第 49 页的表 8-10 将 LED_1 的可能配置 (strap) 描述为模式 1 或模式 4。 这两者之间有什么区别?
其他 strap 配置值似乎可以在寄存器 0x0467 中读取、但其中不表示 LED_1。 这是正确的吗?