This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:连接两个 DP83822I 以实现更远的连接。

Guru**** 2901510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1603498/dp83822i-conencting-two-dp83822i-to-eachother

器件型号: DP83822I

大家好!

所附图片描述的情况最简单,所以请检查它:)

 

主要问题:是否有可能? 如果是、是否有需要匹配的特定硬件/固件要求?

 

您好、

Tim

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 DP83822 3 上使用听镜进行测量后、我注意到:
    LED0 为高电平
    RX_D0 低电平
    根据数据表、这表示“未建立链路“。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:  

    DP83822 将支持此选项。  
    要在两个 DP83822 之间进行连接、您必须通过电容器实现无变压器操作。 更多信息、请访问以下链接: 【常见问题解答】TI 以太网 PHY 电容耦合(无变压器运行) 和 DP83848 无变压器运行。   

    对于该驱动程序、您必须启用两个 PHY 作为单独的以太网端口。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    感谢您发送编修。 我注意到“DP83848 无变压器运行“中并未提及 DP83822。 你确定这是可能的吗?

    今天、我手动在 RD-、RD+、TD-、TD+上添加 50 欧姆上拉电阻。 (如图 9-2 所示)

     

    我没有添加隔离电容器(因为这需要在 PCB 上刮开一条线)。 您能解释一下为什么需要它们吗? 两个 PHY 都在相同的 3.3V 下运行、我是否仍需要此功能?

    您好、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    本文档并未提及 DP83822、因为本文档是在此器件发布之前发布的。

    需要使用电容将两个 PHY 相互隔离、因为它们都是电流模式驱动器并会驱动电流。 该电容器用于确保在两个方向上正确驱动信号。

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    今天、我设法切断了布线并将电容器串联插入。 我安装了通用 0402 0.1uF 电容器。 它仍然不起作用... 我想知道是否需要更专业的帽子? (我可以想象不同电容的频率响应会有所不同,这会影响 PHY 的 10Mbit 信号)

    您好、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在进行此修改后、我测得的信号比较工作状态(PHY <->端口)和不工作 (PHY <-> PHY)。 它们可以在附件中找到。

    e2e.ti.com/.../SafetyDSP-EtherCAT-Expansion.docx

    此外:固件中是否需要特殊功能来支持此无创操作? (需要设置例如寄存器)

    您好、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能导致问题的另一件事是盖板的安装方式:

    这会破坏 50 欧姆阻抗的布线、因此相移和反射差异可能不是最佳选择。 您认为这应该仍然有效吗?

    您好、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:  

    我认为返修不会让链路很遗憾地工作。  
    此外、无变压器操作不需要特殊的固件。  
    此外、两个 PHY 是否正在链接、或者根本没有链路? 如果没有、您能否测量 MDI 引脚以查看是否可以探测 FLP 信号? 此外、您能否分享原理图、以便验证 MDI 连接是否正确?

    我还看到了 docx 这个词。 您是否有可以放大的波形? 我不确定 MDI 信号是否为 MLT-3 信号。 它们应具有 Vpp = 2.1V、以 0V 为基准。 您如何测量此信号?

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    您认为将电容直接焊接在 PCB 布线上(布线与 PCB 之间没有额外电缆)是否可行?
    LED0 始终保持高电平。 实际上、我将测量该 MDI 引脚。 在解释此信号时、我应该记住哪些特殊事项?
    我认为我不能分享原理图... 在两个 PHY 之间;RD+连接到 tot TD+、反之亦然。  

    我没有保存波形、因为我们的 PICO 不足以正确读取 EtherCAT 信号。 我正在测量它们的差分(Pico 上的数学通道)。

    您好、
    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    您使用的是具有 100 欧姆端接的差分探头吗? 使用单端探头进行测量可能会更加棘手。

    如果您能在两个 PHY 之间画出 MDI 连接、标签上指明哪个引脚连接到哪个引脚、我们能够直观地展示连接、因为您无法分享原理图。

    我认为将电容器放置在布线上会更好、但因为没有从信号完整性开始的焊盘根本不好。

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    我会检查什么是终止(我不知道这是心脏)。

    原始 MDI 连接(无法正常工作):

    手动调节的 PCB:

    您好、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否应该禁用自动协商?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:  
    感谢您提供方框图。 连接似乎正确。  
    但是、我想知道多路复用器是否支持电流模式驱动器。 您能否检查多路复用器是否支持电流模式驱动器?

    自动协商应正确启用。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    我认为多路复用器 (TS3L501ERUAR) 应该可以正常工作。 另一个信号(通过变压器/磁性元件直接连接到 RJ45 端口)按预期工作。


    您好、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:  

    好的。  
    顺便说一下、DP83822 的 AVD 是 1.8V 还是 3.3V 吗?  

    如果 AVD 为 1.8V、上拉电阻器应进入 AVD。 我只是想确保、因为我们的数据表目前未正确指定此值。  

    出于好奇心、另一个 PHY 是否也连接到多路复用器 DP83822?  

    最后、您能否测量两个 DP83822 的 TD_P 引脚上的 FLP 信号以查看是否有任何信号? 此外、如果您可以访问寄存器、那么最好能提供从 0x00 到 0x1F 的两个 PHY 的寄存器转储。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    DP83822 上的 AVD 为 3.3V。
    感谢您让我了解Slight smile

    连接到多路复用器的所有 PHY 均为 DP83822。 进行多路复用的原因是:(a) 通过 RJ45 端口直接发送 EtherCAT、或 (b) 首先通过卫星板发送 EtherCAT 环路、然后发送到 RJ45 端口。
    使用 Pico 4000 系列是否可以实现这一点?
    在当前设置中访问寄存器不容易:/

    您好、
    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    更新:我提到要让返工工作(板对板连接器没有导通 2 个引脚)。  

    对于我们的重新设计、您建议使用什么电容器(电容,尺寸,额定电压...)

    您好、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    因此、B2B 连接不好导致无法建立链路?


    我们通常建议使用电压约为 10M 信号频率、大约为 3V 的 33nF 电容器。

    对于尺寸、我们没有具体的建议。

    此致、

    j