This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:关于 TUSB1210 基准时钟的信息

Guru**** 2924020 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1605469/tusb1210-about-of-reference-clock-of-tusb1210

器件型号: TUSB1210

尊敬的 TI 支持者:
 
我目前正在研究使用 USB TUSB1210BRHBR 的设计、  在查看数据表时、我注意到 VOH 引脚(引脚 1)没有详细的 REFCLK/REFCLK VOL 直流特性。  数据表说明如下:
 
“当需要将引脚 26(时钟)用作输出模式时、连接到振幅在 3V 至 3.6V 范围内的方波参考时钟。“
 
“ 3V 至 3.6V 范围“的含义我不清楚、具体而言、我计划使用 3.3V 晶体振荡器驱动 REFCLK 引脚、但其输出似乎不符合 3.0V 至 3.6V 振幅要求。 例如、DSO211SXFAB-26.0000MHZ 振荡器的 VOH 的输出为 VCC× 0.9 = 3.3V× 0.9 = 2.97V、低于 3.0V 下限。
 
请回答以下问题:
 
3.0V 到 3.6V 的振幅要求是否严格?
 
如需任何指导或其他规格、敬请期待。  
 
此致、
Chunli Liang。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、春丽:

      REFCLK   振幅 至少为 3V 方波。       DSO211SXFAB  振荡器 数据表中的典型振幅是多少?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brian、
    感谢您的回复、REFCLK 输入需要振幅至少为 3V 的方波。
    我们已经审核了 DSO211SXFAB 的数据表。
    电源电压为+3.0V 至+3.6V。在我的设计中、VCC 为 3.3V(类型)。
    1 电平输出电压 (VOH)= VCC× 0.9 = 3.3V(典型值)× 0.9 = 2.97V。
    但是、我们检查了 TUSB1210BRHBR 评估板 (TUSB1210EVM) 上使用的振荡器:
       TUSB1210EVM 中使用 ECS-1633-260-BN。
    VDD:+3.135V 至+3.485V。  在 TUSB1210EVM 中、VCC 也是 3.3V (TYPE)。
    1 电平 VOH = VDD× 0.9 = 3.3V(典型值)× 0.9 = 2.97V、也是
    由于  TUSB1210BRHBR 评估板  振荡器的典型 VOH (2.97V) 低于规定的 3V 最小振幅、因此我有两个问题:
    1.您能告诉我为什么  TUSB1210EVM 使用 ECS-1633-260-BN 吗?
    您能告诉我  REFCLK 引脚的电流消耗。  
     我 在数据表中未找到 REFCLK 引脚的电流消耗。  
     我认为 振荡器 的输出电压与  REFCLK 引脚的电流消耗有关。
    感谢您的支持。  期待您的答复。
    此致、
    Chunli Liang。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、春丽:

      VOH 与总输出电压不同, 它定义了  代表逻辑“1" 的“的最小电压电平。 实际输出电压应大于 3.1V、电源电压为 3.3V。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brian、
    感谢您刚才的说明。  我了解 VOH 与实际输出电压之间的区别。
    但是、为了确保设计稳健、我必须针对最坏情况(而不仅仅是典型情况)进行规划。  仅依靠时钟信号的典型性能会给设计带来不可接受的风险。
    为了最终确定 REFCLK 引脚的时钟驱动器电路设计、我需要确保其在所有条件下都具有足够的驱动能力。
    您能否提供 REFCLK 引脚的电流消耗?
    我认为振荡器 的输出电压与 REFCLK 引脚的电流消耗有关。
    感谢您的支持。  期待您的答复。
    此致、
    Chunli Liang。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、  春丽:

       REFCLK 的最大电流 约为 3ua、不会对  振荡器输出电压产生太大影响。

    好极了

    Brian