This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0318:LMH0324 和 LMH0318 — 信号完整性问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0318, LMH0324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1603437/lmh0318-lmh0324-and-lmh0318---signal-integrity-issues

器件型号: LMH0318
主题中讨论的其他器件: LMH0324

您好:

我遇到了 LMH0318 的信号完整性问题。 我的 PCB 具有四个使用这些器件的相同电路、但是、在对其进行测试时、我发现某些通道在视频信号中存在伪影、会在位错误检查期间导致故障。 通道没有持续故障、即故障并非总是出现在通道 1 上。

应用工程师可以查看以下电路/布局、并提出可能解决该问题的任何原因或电路改进建议。

谢谢。

 

LMH0318 电路/布局

 

image.png

 

image.png

 

LMH0324 电路/布局

 

image.png

image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、  

    您能更详细地描述一下这个问题吗? 什么是测试程序和设置?您看到了什么错误? BER 是否会增加?

    我在原理图和布局上没有看到明显的问题。 您是否尝试了移除 LMH0324 上的 D10 并查看问题是否仍然存在? 我想知道 ESD 二极管可能导致阻抗不匹配、或者激活后导致信号衰减。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    我将使用 Phabrix SDI 信号发生器和分析仪进行测试。 我正在进行环回测试、其中在输入端生成信号并在输出端读回信号。 我发现我的显示屏上出现了随机线和小伪影、在位错误检查期间、我收到了频率误差、如下所示。 虽然当我离开它跑了一夜,它最终稳定下来,没有更多的错误发生。 我还在系统中测试了此板、屏幕在前 5-10 分钟内闪烁、最终按预期稳定运行。

    我尚未在没有 ESD 二极管的情况下进行测试。 在该 PCB 的之前版本中、我们发现 LMH0325 和 LMH0318 已损坏、怀疑是 ESD 造成的。

    我还在下面添加了测量的眼图。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、  

    感谢您提供的信息。  

    我们还有 Phabrix SDI 生成器、所以我尝试使用我们的 EVM 进行重新设计。  
    我已经使用我们的 EVM 设置了 Phabrix、目前我发送的是 PRBS-31 图形。 它已经运行了一段时间、但我没有看到任何错误。 您从生成器发出了什么图案? 我很好奇、所以我可以最密切地重复这个问题。  

    我也想知道这是否可能是 CDR 锁定问题。 问题发生后、您能否尝试重新锁定 CDR、看看问题是否完全消失?

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、J、下图中的 Phabrix 设置。

    对于 CDR 重新锁定、这可以手动完成吗? 我们尚未将设备设置为通过软件进行控制。 我在 LOCK 引脚上有一个绿色的 LED 亮起、表明 CDR 已锁定。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、  

    您需要寄存器访问 CDR 重新锁定。 此外、可能有必要禁用 CDR、因为该信号较慢。  
    您是否可以获得对 IC 的 I2C 或 SPI 访问权限?

    我尝试使用支持 SD 分辨率的 Omnitek SDI 发生器、发现即使将输出信号直接环回到输入端、CRC 错误也会增加。 Phabrix 生成器是否可能错误地标记 CRC 错误? 您是否尝试过直接将输出信号环回到输入端?

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    遗憾的是、我们没有访问 SPI 或 I2C 的权限、因此无法复位 CDR。 不过、我将尝试在 3G SDI 上运行、看看这是否会阻止 CDR 无法锁定、以免其变慢。 但是、CDR 引脚变为高电平、这表明它已正确锁定。

    我不明白的一件事是、为什么它始终无法锁定在一个信道上、而无法锁定在其他信道上? 为什么不进行下电上电似乎可以解决该问题。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    因此、它仅在一个通道上一致发生? 如果是、您能否执行 ABA 交换、看看问题是出在芯片还是布局上? 由于四个通道采用相同的布局、我想知道您是否可以在通道之间切换芯片、看看布局或芯片是否仍然存在问题。

    此致、

    j