This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UR910-Q1:如何确定 EQ[3:1]的理想设置?

Guru**** 2910060 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UR241

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1607534/ds90ur910-q1-how-to-determine-the-best-setting-for-eq-3-1

器件型号: DS90UR910-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90UR241

我们现在将在汽车信息娱乐系统应用中将 DS90UR910 与 DS90UR905 或 DS90UR241 配对使用。 虽然有时 EQ[3:1]的不同配置 会影响图像的稳定性、但有时也不会产生明显的效果。 那么、我们如何确定 EQ[3:1]的最佳配置呢? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    可通过几种不同的方法来确定 UR910 的最佳 EQ 设置。 数据表列出了在相应设置下提供给输入信号的 EQ 增强量。 如果您知道 SER 和 DES 之间的电缆引起的衰减量、则可以将 EQ 增强设置为类似于通道衰减量。

    UR910 提供 CMLOUT 引脚、允许用户连接高速示波器以分析眼图。 请参阅下面的示波器捕获示例

    另一种方法是使用 BIST(内置自检)并尝试测试不同的 EQ 设置、以查看哪个设置提供的错误最少。 我的建议是进行 CMLOUT 测量或确定通道中存在多少衰减。 BIST 更适合功能测试。

    此致、

    插孔