This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:请查看 TCAN1044A-Q1 的详细规格。

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1605906/tcan1044a-q1-please-check-the-detailed-specification-of-tcan1044a-q1

器件型号: TCAN1044A-Q1

尊敬的 TI 专家:

由于终端托管人的要求、我的客户希望检查以下 TCAN1044A-Q1 的规格。

我试图在数据表中找到它、但我无法找到。 可以帮帮我吗?

  1. 差分输出的压摆率
  2. 标称位时间
  3. 位时间的偏差
  4. CANH 和 CANL 之间的电压偏差

还有一个问题。

下表展示了正常/待机模式和显性/隐性模式下的差分输入电压范围。

image.png

但终端客户的规格略有不同。

Vdom ->最小值 0.9V、最大值 8.0V(数据表显示 9.0V)

Vrec ->最小值–3V(数据表显示–4V)、最大 0.5V

Vdom_STB ->最小值 1.15V、最大值 8.0V(数据表显示 9.0V)

Vrec_STB ->最小值–3V(数据表显示–4V)、最大 0.4V

总之、与终端客户的规格相比、超出了 Vdom 的最大电压和 Vrec ard 的最小电压。

如果超出这些规格、会发生什么情况? TI 能否保证这些规格不会影响器件的运行?

请检查这些问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    1、CAN 物理层不指定固定 dv/dt ,因为它取决于对系统环境灵活的事实,如总线负载、端接、电缆、显性电流等

    2 和 3。 这不应该是收发器参数、建议与控制器/MCU 团队进行检查。

    4.请参阅指定的 VOD、接收器阈值 (VIT、VDOM、VREC) 和共模限制。

    请注意、这些值是功能检测范围、而不是绝对电气限值、即、它们描述的电压范围可确保器件正确解读显性电平与隐性电平、并不意味着器件会损坏或总线不能暂时超过这些值。 因此、 除了 OEM 规格外、我们的规格还包括裕度以确保稳健性。

    如果在仍处于数据表规格范围内的情况下超出 OEM 规格、器件仍将按照 TI 的保证运行、接收器将按预期检测显性/隐性电平、没有任何风险、超过数据表限制意味着行为将无法得到保证。谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    感谢您的支持。

    关于问题 1、在端接电阻=60 Ω 且电容器值为 50pF 的情况下、您是否会得到任何测试结果?

    其他不重要的情况下、我的客户只想在理想情况下(如 EVM)检查基准值。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    遗憾的是、我们没有、因为似乎没有压摆率要求、也不确定客户关注的原因。 即、不是 CAN 要求/标准、50 pF 远低于数据表中指定的所有 CAN 特性所使用的 100 pF、谢谢。

    此致、

    Michael。