This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:MDI 和 MII 对间延迟差与对内延迟差要求

Guru**** 2914110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1606147/dp83867e-mdi-and-mii-inter-pair-vs-intra-pair-skew-requirement

器件型号: DP83867E

我查看的是 snla387 应用手册、其中说明 MDI 和 MII 需要 20mil 长度匹配。这是指线对间(线对间)还是指线对内 (H/L) 延迟差、还是两者都是指线对间(线对间)延迟差?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hamza:

    对于 MDI、这是指差分对内延迟差(差分对中正负线之间的延迟差)。   

    对于 MII、这是指所有 RX 信号线之间的偏斜和所有 TX 信号线之间的偏斜。 TX 线路不需要与 RX 线路匹配。

    • 例如:RX_D0 应在 RX_D1、RX_CLK、RX_CTRL、……的 20mil 范围内。 RX_D0 不需要与 TX_D0 匹配。

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、TI 是否有关于 MDI 的差分对间要求的指导原则?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们建议将所有 MDI 布线的长度保持在 2“以下。 如果您也可以将差分对间延迟差保持在 20mil 以内、我建议这样做。

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 — 20mil 对应于磁性元件之前和/或之后?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    20mil 将考虑磁性元件之前和之后的位置。

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 — 我还有一个关于内部端接的问题。 据指出、对于 SGMII、此器件有内部端接电阻器、但我没有看到任何 RGMII。 Rx Tx/RGMII 引脚是否需要任何外部终端?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hamza:

    DP83867 在 PHY 的发送器上有内部 RGMII 端接、因此这些线路的外部串联端接是可选的。 可以在地址 0x170[4:0]的 IO_Impedance CTRL 寄存器中调整内部 RGMII 终端

    请注意、这些仅对 DP83867 上的 RGMII 输出 (RX_CLK、RX_D0/1/2/3、RX_CTRL、...) 有效。 我们无法调整 RGMII 输入端的端接、因为这些仅是内部接收器。 您可能需要在 RGMII TX 路径上添加外部终端 (TX_CLK、TX_D0/1/2/3、TX_CTRL、...)

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!