This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1:如果我将 964 替换为 962、那么软件是否可以保持不变?

Guru**** 2913670 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1607890/ds90ub964-q1-if-i-replace-964-with-962-can-softawre-remain-unchanged

器件型号: DS90UB964-Q1

我们公司拥有采用 DS90UB962(具有 4 通道 1.6G 输出)的大规模生产模型。 现在我们想更换为 DS90UB964、那么我们是否可以在不更改软件的情况下直接更换它? 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的留言。 我们的团队目前因公共假日而不在办公室。 我们将在您返回 2026年01月20日 时回复您的申请。 感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是您分享的所提供文本和文档的英文翻译:

    ### 1. Digi-Key 合规性证书 (COC)

    **合规证书**
    www.digikey.com
    订单 1-800-344-4539 / 1-218-681-6674
    传真 1-218-681-3380

    701 Brooks Ave. South、P.O. Box 677、Thief River Falls、MN 56701-0677 USA.

    **销售对象:**【编辑区域】
    **送货地址:**【编辑区域】

    *销售订单:** 4574
    *发票:** 342.
    **客户:** 167N【编辑】
    **采购订单:** 183648
    **日期:** 2024 年 8 月 28 日
    *页面:** 24

    *数量:** 10000
    **项目编号/信息:** IPP80N04S4L04AKSA1-ND
    ***制造商:**英飞凌科技
    **日期/批次代码:** 2415

    上述发货中包括的 Digi-Key 或供应商直接发货产品是从原始制造商处或通过制造商的授权分销商处购买的。 原始制造商保证并证明其生产的产品符合其规格。 支持认证的测试报告(化学,物理,电气等)已存档(位于 Digi-Key,供应商或制造商的工厂)、将应要求提供。 本文件证明此货件符合 Digi-Key 的质量管理系统要求和/或客户与 Digi-Key 商定的采购订单要求。

    此认证仅对原始客户有效、不可转让。

    如果您有任何疑问、请联系客户服务 800-858-3616。

    **签名:**
    Marie Sander
    客户服务经理 Marie Sander

    **日期代码格式键:** MMM-YYYY、YYYYMMDD、YYWW 等(列出了各种格式)

    ### 2. VBSEMI IPP80N04S4L-04-VB 数据表(英文版)

    ** IPP80N04S4L-04-VB 数据表**
    N 沟道 40V (D-S) MOSFET
    www.vbsemi.com

    **产品摘要**
    V_DS:40V
    R_DS (on) V_GS = 10V:5mΩ(典型值)
    I_D:110 A
    配置:单个
    封装:TO-220AB

    **功能**
    - Trench 功率 MOSFET
    - 100% R_g 和 UIS 测试
    -符合 RoHS 标准

    **应用程序**
    -同步整流
    -电源

    **绝对最大额定值**(T_A = 25°C,除非另有说明)

    |参数|符号|限制|单位|
    |-------------------------------------------- |----- |----- |----- |
    |漏源电压| V_DS | 40 | V |
    |栅源电压| V_GS |±20 | V |
    |持续漏极电流 (T_J = 175°C) T_C = 25°C | I_D | 110 (a、c)| A |
    | T_C = 70°C || 90 (c)| A |
    | T_a = 25°C || 31 (b)| a |
    | T_a = 70°C || 25 (b)| a |
    |脉冲漏极电流| I_DM | 270 | A |
    |雪崩电流脉冲| I_AS | 85 | A |
    |单脉冲雪崩能量| E_AS | 320 | MJ |
    |连续源漏二极管电流 T_C = 25°C | I_S | 110 (a、c)| a |
    | T_a = 25°C || 2.6 (b)| a |
    |最大功率耗散 T_C = 25°C | P_D | 312 (a)| W |
    | T_C = 70°C || 200 | W |
    | T_A = 25°C || 3.13 (b)| W |
    | T_A = 70°C || 2.0 (b)| W |
    |工作结温和贮存温度范围| T_J、T_stg |–55 至 150 |°C |

    **热阻额定值**

    |参数|符号|典型值|最大值|单位|
    |-------------------------------------------- |----- |----- |----- |----- |
    |最大结至环境温度(稳态)| R_thJA | 32 | 40 |°C/W |
    |最大结至外壳(稳态)| R_thJC | 0.33 | 0.4 |°C/W |

    **规格**(T_J = 25°C,除非另有说明)

    **静态**
    - V_DS:漏源击穿电压→V_GS = 0V、I_D = 250µA→最小值 40、典型值 41、最大值—V
    -Δ V_DS/T_J:V_DS→系数→I_D = 250µA°—41—mV/ΔV C
    - V_GS (th):栅源阈值电压→V_DS = V_GS、I_D = 250µA→最小值 1.2、典型值—、最大值 2.5 V
    - I_GSS:栅源泄漏→V_DS = 0 V、V_GS =±20 V→——±100 nA
    - I_DSS:零栅极电压漏极电流→V_DS = 40V、V_GS = 0V→——1µA
    →V_DS = 40V、V_GS = 0V、T_J = 55°C→—10µA
    - I_D (ON):导通状态漏极电流≥V_DS→5V、V_GS = 10V→最小值 120——A
    - R_DS (on):漏源导通状态电阻→V_GS = 10V、I_D = 30A→Ω—6—mΩ Ω
    →V_GS = 4.5V、I_D = 20A→—7—mΩ Ω
    - G_FS:正向跨导→V_DS = 15V、I_D = 30A→—180—S

    **动态**(V_DS = 20V、V_GS = 0V、f = 1MHz)
    - C_iss:输入电容→—2900—pF
    - C_OSS:输出电容→μ F—750—pF
    - C_RSS:反向传输电容→—310—pF
    - Q_g:总栅极电荷→V_DS = 20V、V_GS = 10V、I_D = 20A→—130—nC
    - Q_GS:栅源电荷→—20—nC
    - Q_gd:栅漏电荷→—32—nc.
    - R_g:栅极电阻→f = 1MHz→—0.85 1.3Ω

    **开关时间**(列出了各种测试条件,例如导通延迟,上升时间等)

    **体二极管特性**
    - I_S:连续源漏二极管电流→T_C = 25°C→——110 A
    - I_SM:脉冲二极管正向电流→——200 A
    - V_SD:体二极管电压→I_S = 20A→—0.8 1.2 V
    - t_RR:体二极管反向恢复时间→—50 75 ns
    - Q_RR:体二极管反向→电荷 µs I_F = 20A、di/dt = 100A/μ s、T_J = 25°C→—70 105 nC

    ###3. 通用 NMOS 120A 40V 数据表

    **NMOS 120A 40V**

    **说明:**
    此 N 沟道 MOSFET 采用先进的沟道技术和设计、以低栅极电荷提供出色的 R_DS (on)。
    它可用于多种应用。

    *特性:**
    1) V_DS = 40V、I_D = 120A、R_DS (on)< 4mΩ@ V_GS = 10V
    2) 低栅极电荷。
    3) 绿色设备可用。
    4) 先进的高细胞密度沟槽技术,实现超 R_DS(ON)。
    5) 优秀的封装,良好的散热。

    **绝对最大额定值**(T_C = 25°C,除非另有说明):

    |符号|参数|等级|单位|
    |----- |-------------------------------------------- |----- |----- |
    | V_DS |漏源电压| 40 | V |
    | V_GS |栅源电压|±20 | V |
    | I_D |持续漏极电流| 120 | A |
    | I_D |持续漏极电流 (T_C=COM 100°C)| 85 | A |
    | I_DM |脉冲漏极电流| 330 | A |
    | E_AS |单脉冲雪崩能量| 1080 | MJ |
    | P_D |功率耗散| 130 | W |
    | T_J、T_STG|工作和存储结温范围|–55 至+175 |°C |

    ***散热特性:**

    |符号|参数|最大值|单位|
    |----- |-------------------------------------------------------- |----- |----- |
    | R_θ θJC |结至外壳的热阻| 1.15 |°C/W |
    | R_θ θJA |结至环境热阻|—|°C/W |

    **电气特性**(T_C = 25°C,除非另有说明):

    **关闭特性**
    - BV_DSS:漏源击穿电压→最小值 40,典型值 45,最大值—V
    - I_DSS:零栅极电压漏极电流→最大 1µA
    - I_GSS:栅源漏电流→最大值±100 nA

    **关于特征**
    - V_GS (th):栅源阈值电压→最小值 1.2、典型值 1.9、最大值 2.5 V
    - R_DS (on):漏源导通电阻→V_GS=10V、I_D=20A→典型值 3.2、最大 4mΩ
    →V_GS=4.5V、I_D=10A→5.5 典型值、最大 6mΩ
    - G_FS:正向跨导→最小 26 S

    **动态特性**
    - C_iss:输入电容→5400 pF 典型值
    - C_OSS:输出电容→970 pF 典型值
    - C_RSS:反向传输电容→380 pF 典型值

    **开关特性**
    - t_d (on):导通延迟时间→15 ns(典型值)
    - t_r:上升时间→18ns(典型值)
    - t_d (off):关断延迟时间→52 ns(典型值)
    - t_f:下降时间→23 ns(典型值)
    - Q_g:总栅极电荷→典型值 75nC
    - Q_GS:栅源电荷→典型值 10.5nC
    - Q_gd:栅漏“米勒“电荷→典型值 17nC

    **漏源二极管特性**
    - V_SD:源漏二极管正向电压→最大值 1.2V
    - I_S:二极管正向电流→最大 120 A
    - T_RR:反向恢复时间→42ns(典型值)
    - Q_RR:反向恢复电荷→45nC 典型值

    或者、您可以访问 www.aceicc.com 并寻求他们的建议;我上次得到了他们的良好回答。

    如果您需要进一步翻译、重新措辞或详细解释任何器件、请告诉我!

    DS90UB964 12 美元

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jianchen、

    964 和 962 是 P2P 兼容的、因此您可以将设计中的 964 替换为 962。 但是、请注意这些差异:

    1. 964 仅与 DVP 串行器兼容。 962 与 DVP 和 CSI-2 串行器兼容(视频吞吐量高达 2.528Gbps)。
    2. 964 有 2 个可用的 CSI TX 端口。 962 有 1 个 CSI TX 端口。

    请确保相应地更改硬件。  

    在软件方面、962 和 964 都需要一些代码来指示如何将传入的并行数据打包到特定的 CSI 数据包中。 如果将 CSI 摄像头/串行器连接到 DES 的 RX 端口而不是 DVP 摄像头/串行器、则可以删除该代码、因为这是不必要的。 但是、如果您仍将  DVP 摄像头/串行器连接到 DES 的 RX 端口、则需要保留该代码。

    此致、
    Justin Phan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    感谢您的答复!

    抱歉、我可能表达不正确。 我想将 962 更改为 964。

     所使用的串行器是 DS90UB913、仅使用 1 个 CSI 输出端口。

    用法如下:

    DS90UB913*4--->DS90UB962(将更改为 DS90UB964)-->仅一个 CSI 输出

      解串器的传入和输出数据完全相同。 在这种情况下、是否需要更改软件? 我们可以 在 964 上使用原始 962 软件吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在这种情况下、如果您从 962 转换到 964、软件将完全相同。 假设仍使用 DVP 串行器(如 913)、则所需的模式、IDX 和 CSI 输出端口完全相同。