This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B715:工作电压问题–TPS61165DBVR

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: P82B715, TCA9617B, TCA9803, P82B96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1603989/p82b715-operating-voltage-concern-tps61165dbvr

部件号: P82B715
主题中讨论的其他器件: TCA9617BTCA9803P82B96

TPS61165DBVR 的额定工作电压低至 4.5V;但在我们的设计中、其工作电压为 3.3V。虽然支持在低于 4.5V 的电压下运行、但会导致数据表中并未明确说明的性能下降。

由于生产环境中存在未定义的行为和潜在风险、最好选择额定工作电压低至 3.0V 的器件、以确保可预测的性能和足够的设计裕度。

请建议适用性或推荐替代器件。

此致、
Jignesh Desai。 I2C_Extender.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jignesh:

      与 P82B715 相比、TPS61165DBVR 是完全不同的部件类别。  

    TPS61165DBVR 是一款 LED 驱动器。  

    P82B715 是 I2C 总线扩展器、用于在电容超过 I2C 标准规定的 400pF 限制时缓冲 I2C 总线。  

    您希望为哪个部分提供建议?  

    如果您讨论的是 P82B715 的大 VOL、那么在驱动 CTRL 引脚时、我们需要重新考虑缓冲器选项。 CTRL 引脚似乎最高只需要 VIL = 0.4V。  

    如果是这种情况、请考虑使用 TCA9617B、其中 A 侧朝向 TPS61165DBVR。 这将确保满足 VOL / VIL 指标。 TCA9617B 的 B 侧无法连接到 TPS61165DBVR 、因为其 VolB = 0.52V、远高于 VIL (max)= 0.4V。  

    您还可以考虑使用 TCA9803、其中该缓冲器的任一侧均可连接到 LED 驱动器。 此器件存在特定限制、TCA9803 的 B 侧不能使用 PU 电阻器、并且 TCA9803 的 B 侧不应使用长布线。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tyler

    感谢您的回答

    很抱歉、由于我有另一个关于 LED 驱动器的问题、我不小心写了 TPS61165DBVR、导致键入错误

    我对 P82B715DR 的查询我们使用了 IC、但查询是它在所有条件下都支持 3.3V 或最小 3.3V 电压、如温度降级、简而言之、它在 3.3V 电压下工作正常  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jignesh:

    P82B715 将在以下 VCC 范围内工作、这是推荐的工作条件:  

    此器件的环境温度范围为–40°C 至 85°C。 该器件在该温度范围内以 3.3V 电压工作。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tyler、

    显示以下规格的数据表。 请帮助澄清。

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kalpesh:

    很抱歉、我查看的是 P82B96 数据表。  

    P82B715 不能在 3.3V 电压下工作。 这超出了建议的运行条件。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有符合  P82B715 的 3V 适用部件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kalpesh:

    P82B96 是长电缆 i2c 缓冲的最佳替代。  

    否则、就 i2c 缓冲器而言、像 TCA9617B 这样的简单缓冲器可以实现大多数应用。  

    此致、

    Tyler