This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:如何判断 TCAN1145 是否处于 POR 状态

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1603100/tcan1145-q1-how-to-judge-if-tcan1145-is-in-por-state

器件型号: TCAN1145-Q1

尊敬的专家:

我可以询问如何判断 TCAN1145 是否处于 POR 状态? 此外、SWE 何时开始执行时序? 谢谢! 7a190b6d3c96c50a92a290776dd20752.jpeg

 

BR、

Skylar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Skylar、

    我建议阅读数据表中有关触发 POR 状态的 UVSUP 和 UVCC 条件的第 10.4.7.6.1 节。 实际上、当 VSUP 电压降至~3.5V 以下时、会触发 POR。 这是数据表中的 UVSUP (PU) F。  

    对于 SWE 计时器:此计时器以待机或失效防护模式启动(如果启用了 FS 模式)。 POR 和 UVSUP 事件都会导致该收发器处于待机模式。 正如屏幕截图所述、如有必要、可以禁用 SWE 计时器。 请注意、该计时器大约为 5 分钟。 因此、收发器将在待机或失效防护模式下~ 5 分钟后进入睡眠模式以节省电量。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的答复。

    该图显示了上电后(通过 POR 或满足 Vsup 欠压情况)的 SWE 启动时序。 Vsup 欠压的条件和阈值我很清楚、我想询问 在满足触发 SWE 的条件之前达到哪个电压的具体值? 图中显示或者(即 POR 或 Vsup 欠压满足其中一个触发条件 SWE)、如果 VSUP 卡时序开始测试、我将发现 SWE 时序不在上述范围内。 所以我怀疑 POR 的时间更早了、我想知道它何时开始。 下图中的 Vsup (PU) R 是否为启动时间?

    BR、

    Skylar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Skylar、

    是的、我相信您的理解是正确的。

    请在此处参考这些电压:

    黄色是 POR 阈值。

    绿色表示欠压阈值。

    如果 VSUP 降至 POR 范围以下 (<1.85V)、然后 VSUP 电压上升到 3.9V (VSUP (PU) R) 以上、则收发器将进入待机模式、此时 SWE 计时器将启动。  

    此致、

    Ethan