This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3253E:TRS3253E (RS232) 在更高的波特率下出现故障

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3253E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1599811/trs3253e-trs3253e-rs232-fails-at-higher-baud-rate

器件型号: TRS3253E

您好、

多年来、我们一直在 USB2 转 RS232 应用中成功使用 TRS3253EIRSMR。 然而、根据我们收到的最新一批 TRS3253EIRSMR、所有器件都以更高的波特率出现故障、特别是以 256,000 位/秒的速度出现故障 这些零件在较慢速度下工作正常。 较旧/其他批次与 256kb/s 没有问题 此小型 PCBA 设计没有其他差异(基本上只是将 USB 端口连接到 UART 转 TRS3253E)。

没有 256kb/s 问题的样片批次的封装标记为:“RS53EP TI 16K A8QF“

256kb/s 失败的批次具有以下封装标记:“RS53EP TI 17K A3SR“

您能否说明导致此问题的原因? 标记的区别意味着什么? 在数据表中、它仅将“RS53EI"列为“列为器件标识。

感谢您的支持、因为我们暂时暂停生产以解决此问题。

此致、
Jonathan

下面显示了 VCC 为 5V 时的 TRS3253E 电路。 多年来、此电路一直非常适合我们(旧批次的 TRS3253E)。

RS232_circuit.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    您能告诉我们有关故障的更多细节吗?

    您使用什么标准来确定失败或通过?

    数据是否不正确?  

    您是否有失败波形与通过波形的示波器截图?

    我还可以看到故障器件顶部的图片吗?

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、

    有关更多信息、请参阅以下内容:


    •您能告诉我们有关故障的更多细节吗?

    故障包括在以 256,000bps 及以上的速度从 DUT 传输到黄金单元时数据不匹配。 在这些速度下、DUT 发送的数据与黄金单元接收的数据不匹配、从而导致字符损坏。
    相比之下、当黄金单元将数据传输到 DUT 时、接收到的数据会正确匹配、即使数据速率为 256,000bps 也是如此。
    在 9600 和 128,000bps 之间的较低波特率下、DUT 运行正常、具有正确的数据传输和接收。

    •您使用什么标准来确定失败或通过?

    通过/失败标准基于使用已知有效载荷对发送和接收的数据逐字符进行的精确比较。

    •数据是否不正确?

    是的。 例如、DUT 发送以下 ASCII 字符串:
    TX_DTU:hGueXQqY[i7-X\biV YMOTs498ik7i1XPhZ[`HRiQ\hlXoa<1TU0g\bMb
    RX_gu:à x0fõ μ S\x16_ªü^BøX μ S|@ÿ i^x]`

    •您是否有失败波形与通过波形的示波器截图?

    不、目前不是。 我们还没有示波器捕获图来比较故障波形与通过波形。

    •我还可以看到故障器件顶部的图片吗?

    设备映像

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    今天是一个假期。 请在下周前提供反馈、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的更新。 另一个注意事项是、我上次回复中的器件示例图像是通过测试的器件。 很抱歉、您有任何混淆。 故障器件的标记为“RS53EP TI 17K A3SR“、如原始帖子中所述。

    此致、
    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    故障器件的标记为“RS53EP TI 17K A3SR“、如原始帖子中所述。

    我能够在系统中查找该器件。 这是 EP 版本。  

    [报价 userid=“381358" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1599811/trs3253e-trs3253e-rs232-fails-at-higher-baud-rate/6168482

    •您是否有失败波形与通过波形的示波器截图?

    不、目前不是。 我们还没有示波器捕获图来比较故障波形与通过波形。

    [/报价]

    您能否在同一个示波器批次上获得 TTL Tx (DIN1)、RS232 Tx(来自故障驱动程序 IC DOUT1)、V+和 V-的示波器截图?  

    您是否通过将 DOUT1 连接到 RIN1 并探测 Tx、Rx 和 RS232 短接 DOUT1/RIN1 来执行了环回测试?

    我认为、如果器件在较低速度下工作、电荷泵可能会损坏。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bobby 的答复。 我已经从我们的制作人员那里收到了更多的信息。 经过一些实验、我们正在研究可能的板对板差异。 我们现在可以关闭此票证。