This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:CANH 或 CANL 短路到 GND 检测

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1610520/tcan1145-q1-canh-or-canl-short-to-gnd-detection

器件型号: TCAN1145-Q1

TI 团队大家好、

我正在使用 TCAN1145-Q1 器件、 我正在尝试检测 CAN 收发器 CAN-H 或 CAN-L 接地短路上的故障、并通过 SPI 寄存器 54h 进行读取。 54h 的返回位 3 为 0。 您能告诉我为什么 Trcv 无法检测到总线上的故障吗?

谢谢你

Hossam Afifi

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Hossam:

    感谢您在 E2E 上联系我们!

    首先、您能否确认是否使用 TCAN114 5. ? 仅 TCAN114 4. 和 TCAN114 6. 具有 CAN 总线故障检测功能。

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的答复。  

    我相信我们使用 TCAN114 5. 。 因此、我们无法在该 CAN 收发器上读取任何 CAN 总线故障、也无法进行正确的测试?

    谢谢

    Hossam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hossam:

    正确。 有关总线故障操作的完整详细说明、请参阅第 10.4.8 节。 请考虑使用此器件的其他版本、其中包含 CAN 总线故障诊断。

    此致、

    Ethan